This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:电压平衡开启状态

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406277/bq40z50-r2-voltage-balancing-on-condition

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

您好!

客户正在4S1P LiFePo4电池项目中使用 BQ40Z50-R2、平衡电压设置如下所示:

在充电时、电芯电压达到3.9V、电压差大于30mV、但 CB 标志未开启。  您能否说明其原因是什么?

最佳 Rgds、

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Stanley、

    您能分享一个有关此事件的日志文件吗? 您还能将电量计中的 gg 文件发送给我吗?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 gg.csv 文件。

    e2e.ti.com/.../P395_2D00_B1_2D00_4S1P-BQ40Z50_2D00_R4.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是国庆节。 我们将在本周晚些时候与您联系。

    此致、

    应用团队的成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否还可以共享一个日志文件、显示您在原始帖子中所述的行为。 我需要查看所有其他寄存器的行为。

    此致、

    Adrian