This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:TPS543C20A 设计

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408471/tps543c20a-tps543c20a-design

器件型号:TPS543C20A

工具与软件:

尊敬的 Britton:

在我发布设计之前、您还有几个问题。

1.输出电容。 Excell 计算器工具中的配置建议使用前馈电容器。 对于6个100uF 陶瓷电容器、我已包含在设计中、但没有对于输出端的5个100uF 陶瓷电容器。

我应该移除电容器还是插入前馈电容器? 哪一个是前馈电容器?

2.选择电感器时:我选择了一个330nH 电感器、直流电阻为0.165m Ω、Isat 65A、额定电流为47.5A。   

对于此设计、我的负载电流为~26A、我的种类为.3。

我在看电感器电流波形时有点困惑、哪些器件被标记为 iripple max/min、Ipeak……  

根据我的理解、对于26A 负载应用、使用额定电流为47.5A 的电感器是可以接受的。 根据26A 的数据表、温度只能上升~10K

鉴于电感器具有67A SAT 额定电流的电感器、该电感器不应饱和、并开始改变电感值。

当您获得机会时、您能否就我提供的上述信息向我提供彻底的检查?

谢谢!

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:  

    我将在下面逐一回答

    前馈电容器与 VOUT 和 RSP 之间的反馈电阻分压电路中的顶部电阻并联。 作为最佳实践、我建议为前馈电容器和第6个输出电容器添加一个占位符、这样可以在需要时保持灵活性。 也就是说、我个人要将这两个都留空、这样 BOM 将使用5个输出电容器构建而成、而没有前馈电容器。  

    2. Iripple max 和 Iripple min 是给定电感器容差下可能的电流纹波。 Ipeak 是预期的最大可能电流值(电感器电流纹波的峰值)。 在本例中、它取最大预期纹波10A、将其一分为二、然后将 该值与26A 标称电流相加、从而获得31A 的预期峰值。

    您的电感器额定值就足够大了

    此致、

    Britton