This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:定制要求

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406282/bq40z50-r2-custom-requirement

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件: BQ40Z50

工具与软件:

您好!

客户正在4S1P LiFePo4项目中使用 BQ40Z50-R2。  客户想知道我们的器件是否支持以下定制条件:

1. 通过端子放电期间的 RC 调整

示例:(a)低电压检测电压(LVD4) 15%

设置和检测持续时间= 10秒(放电电流≥150mA)

= 50s (放电电流≤150mA)

当电压=剩余电压的15%时、则设置

•RemainingCapacity = FullChargeCapacity * 15%

•RSOC = 15%

如果 RSOC 在电芯电压达到之前达到 FCC 的15%

剩余电压的15%、然后将 RSOC 保持在(FCC 的) 16%

直至达到15%电压

(b)低电压检测电压(LVD3) 10%

设置和检测持续时间= 10秒(放电电流≥150mA)

= 50s (放电电流≤150mA)

当电压=剩余电压的10%时、则设置

•RemainingCapacity = FullChargeCapacity * 10%

•RSOC = 10%

如果 RSOC 在电芯电压达到之前达到 FCC 的10%

剩余电压的10%、然后将 RSOC 保持在(FCC 的) 11%

直至达到10%电压。Ω

 

2. 通过自放电进行 RC 调整

剩余容量通过 BQ40Z50电流和测量的电芯自放电进行调节。 开始计算自放电时、假设2mA /小时自放电。

BQ40Z50将在3小时后检查 OCV、以评估自放电是否正确。 如果 DISCHARGE 小于2mA per hour、则 BMU 将 校正为1mA per hour self-discharge

 

 3. 通过 OCV 进行 RC 调整

BQ40Z50根据最小电芯电压测量值调整 RSOC。

当电量监测计启动或检测到所有时、会发生 OCV 调节

以下条件:

•10°C <温度< 45°C

•3.45V≤电池电压≤3.50V

•绝对电流< 50mA 1小时

•未检测到错误

•RSOC (0x0D 命令)–RSOC (OCV)>= 1%

操作:设置 RSOC (0x0D 命令)= SOCOCV (并调整剩余值)

容量)

 

4. OCV 更新

FCC 通过局部充电和放电(即)进行更新

两种 OCV 条件(OCV1、

OCV2)。 如果所有、则在检测 OCV2时更新 FCC

满足以下条件:

o OCV 检测:|Current|< 50mA 达1小时(充电期间)

o 充电/放电量(OCV1和 OCV2之间的间隙)、

> 20%

o 温度:10°C <电池温度 < 45°C

o 最小电芯电压大于3.45V

o 最大电芯电压小于

3.50 V

o 当 RSOC 小于20%时、不执行 OCV 测量

o 周期数> 0

FCC 计算值=(|OCV1-OCV2|)/⊿RSOC、其中⊿RSOC =

|RSOC (OCV1)–RSOC (OCV2)|

FCC NEW = FCC OLD *(1-⊿RSOC)+ FCC Calculated *⊿RSOC

限制:FCC 的更新值仅限于更改

o 最小值:FCC x 90%的前一值

o 最大值:DesignCapacity () x 125%

 

最佳 Rgds、

斯坦利