Thread 中讨论的其他器件: BQ40Z50
工具与软件:
您好!
客户正在4S1P LiFePo4项目中使用 BQ40Z50-R2。 客户想知道我们的器件是否支持以下定制条件:
1. 通过端子放电期间的 RC 调整
示例:(a)低电压检测电压(LVD4) 15%
设置和检测持续时间= 10秒(放电电流≥150mA)
= 50s (放电电流≤150mA)
当电压=剩余电压的15%时、则设置
•RemainingCapacity = FullChargeCapacity * 15%
•RSOC = 15%
如果 RSOC 在电芯电压达到之前达到 FCC 的15%
剩余电压的15%、然后将 RSOC 保持在(FCC 的) 16%
直至达到15%电压
(b)低电压检测电压(LVD3) 10%
设置和检测持续时间= 10秒(放电电流≥150mA)
= 50s (放电电流≤150mA)
当电压=剩余电压的10%时、则设置
•RemainingCapacity = FullChargeCapacity * 10%
•RSOC = 10%
如果 RSOC 在电芯电压达到之前达到 FCC 的10%
剩余电压的10%、然后将 RSOC 保持在(FCC 的) 11%
直至达到10%电压。Ω
2. 通过自放电进行 RC 调整
剩余容量通过 BQ40Z50电流和测量的电芯自放电进行调节。 开始计算自放电时、假设2mA /小时自放电。
BQ40Z50将在3小时后检查 OCV、以评估自放电是否正确。 如果 DISCHARGE 小于2mA per hour、则 BMU 将 校正为1mA per hour self-discharge
3. 通过 OCV 进行 RC 调整
BQ40Z50根据最小电芯电压测量值调整 RSOC。
当电量监测计启动或检测到所有时、会发生 OCV 调节
以下条件:
•10°C <温度< 45°C
•3.45V≤电池电压≤3.50V
•绝对电流< 50mA 1小时
•未检测到错误
•RSOC (0x0D 命令)–RSOC (OCV)>= 1%
操作:设置 RSOC (0x0D 命令)= SOCOCV (并调整剩余值)
容量)
4. OCV 更新
FCC 通过局部充电和放电(即)进行更新
两种 OCV 条件(OCV1、
OCV2)。 如果所有、则在检测 OCV2时更新 FCC
满足以下条件:
o OCV 检测:|Current|< 50mA 达1小时(充电期间)
o 充电/放电量(OCV1和 OCV2之间的间隙)、
> 20%
o 温度:10°C <电池温度 < 45°C
o 最小电芯电压大于3.45V
o 最大电芯电压小于
3.50 V
o 当 RSOC 小于20%时、不执行 OCV 测量
o 周期数> 0
FCC 计算值=(|OCV1-OCV2|)/⊿RSOC、其中⊿RSOC =
|RSOC (OCV1)–RSOC (OCV2)|
FCC NEW = FCC OLD *(1-⊿RSOC)+ FCC Calculated *⊿RSOC
限制:FCC 的更新值仅限于更改
o 最小值:FCC x 90%的前一值
o 最大值:DesignCapacity () x 125%
最佳 Rgds、
斯坦利