This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:bq27z746 I2C 上升/下降时间规格。 清晰度。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407076/bq27z746-bq27z746-i2c-rise-fall-time-spec-definition

器件型号:BQ27Z746

工具与软件:

尊敬的团队:

我们观察到 BQ27Z746的 I2C 上升/下降时间规格定义为 Vcc 的10%至90%。

但是、通常情况下、SoC 侧的上升/下降时间是根据 VIL-VIH 电平定义的。

要满足 BQ27Z746的上升/下降时间规格似乎具有挑战性。 测量相对于 VIL-VIH 电平的上升/下降时间以符合规格是否可以接受?

请提供建议

Justin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好!  

    我认为必须满足这两个规格、最大值为300ns 时达到10%至90%、最大值为300ns 时达到90%至10%、总线电压电平必须符合数据表中的规格。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    如果上升/下降时间规格基于规格的 VIL/VIH、则可以轻松满足要求。 对于 BQ27Z746、其中 VIL 为0.54V、VIH 为1.26V、这意味着规格范围为16%至38%。

    此范围比 SoC 侧的规格(定义为30%至70%(0.99V 至2.31V))宽松得多。

    然而、如果规格使用10%至90%的电压、则范围将为0.33V 至2.97V、因此要满足这些要求会更具挑战性。

    目前、我们的项目无法满足上升/下降规格要求。 是 VCC 的10%至90%。

    这就是为什么我们想知道我们是否可以将 VIL/VIH 值用于 I2C 上升/下降时间测试的规格。

    谢谢!

    Justin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是国庆节。 我们将在本周晚些时候与您联系。

    此致、

    应用团队的成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好!  

    我的理解是、您应该能够将 VIH 和 VIL 用于 I2C 上升和下降时间测试。 您始终可以使用 EVM 或您的定制 PCB 对此进行测试。  

    此致、  

    Robert。