This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24400:汽车中的典型应用

Guru**** 2434500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24400, BQ25172, BQ25171-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405990/bq24400-typical-application-in-automotive

器件型号:BQ24400
主题中讨论的其他器件: BQ25172BQ25171-Q1

工具与软件:

你好

    BQ24400最大输入电压仅为7V、是否有另一种高达12V 的解决方案

1.应用:汽车 电子呼叫系统备用电池(远程信息处理、GNSS、eSIM)

2. VCC 电源:汽车电池(12V)

3.镍氢电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ho、

    对于此类应用和要求、建议使用 BQ25172器件。 如果 需要符合汽车级 AEC-Q100标准、则可以使用 BQ25171-Q1。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keller

       按照 表7-2。  BQ25171-Q1数据表中的 VSET 引脚电阻器阻值表、4节镍氢电池的输出电压仅为4.35V。

    电池上的说明为"" NiMH 454.20-S 1200mA 4.8V "、4.35V 似乎是不够的。

    天蝎座

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ho、

    您能说明一下您引用的是数据表中的哪一部分吗? BQ25171-Q1在配置为镍氢电池充电时不会充电至特定电压、它使用基于计时器的方法。 该计时器在 数据表的第7.3.1.2节 CHM_TMR 引脚检测中进行设置和描述。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keller

      。 表7-2. VSET 引脚电阻器阻值表 放置在第18页、而部分位于此处  7.3.1.3 VSET 引脚检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ho、

    由于 美国节假日、我们的回复将延迟、我们将在明天的 CST 天下班前回复。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ho

    仅当为 CHM_TMR 选择其中一个 L+选项时、表7-2的 L+配置列才相关(表7-1)。 如果您为 CHM_TMR 选择镍氢化学物质设置、则应查看表7-2的"镍氢配置"列。

    此致、

    Juan Ospina