This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:规格检查

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408159/tps74401-spec-check

器件型号:TPS74401

工具与软件:

你(们)好  

Coud 可以 帮助您推荐可用于 Jetson AGX 或 GS7155NV 竞争的 LDO ,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    TPS74901DRCRM3似乎是最接近 GS 器件的交叉产品。

      TPS74901DRCRM3
    Iout (最大值)(A) 3.
    输入电压(最大值)(V) 5.5.
    输入电压(最小值)(V) 0.8.
    输出电压(最大值)(V) 3.6.
    输出电压(最小值)(V) 0.8.
    固定输出选项(V) 可调
    PSRR @ 100
    KHz (dB)
    30.
    噪声(uVrms) 20.
    准确度(%) 2.
    过压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    120
    Iq (典型值)
    mA
    3.
    输出电容器类型       陶瓷
    热阻
    R θ θJA (°C/W)
    47.2.
    工作温度
    范围(C)
    -40至125
    封装尺寸:mm2 9 mm2:3 x 3 (VSON|10)
    6 sigma 目录
    收发器功能 使能、电源正常、软启动

    此致、

    Andres