This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:TPS65217CRSLR VSYS 电压不稳定。

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407404/tps65217-tps65217crslr-vsys-voltage-is-no-stable

器件型号:TPS65217

工具与软件:

我正在将 TPS65217CRSLR 用于 DDR3。 请参阅随附的原理图。

我看到 VSYS 引脚8和7的电压在5V 和3.3VDC 之间波动、请参阅随附的图。 R742被移除、这意味着 PB_IN 悬空。 但我看到引脚25的电压在5V 至3.3VDC 之间波动。 这种波动与 VSYS 同时发生

黄色信号为 VSYS、蓝色迹线为 PB_IN 信号。

原理图如下所示:

任何人都可以验证我们的电路并指出这种电压波动的可能原因。 我的所有开发板似乎都是这种情况。 我怀疑这是一个糟糕的 PMIC。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 该主题已分配给器件专家、但由于今天在美国放假、预计明天会有响应时间延迟。  

    BR、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Farid、

    对于延迟响应、我们深表歉意、  

    PB_IN 的内部源来自 SYS 的源、因此在两个引脚上都可以观察到这种现象。

    我想确认您似乎未使用 USB 或电池、交流电源是您系统的主电源输入、这是正确的吗?

    • 如果未使用 BAT、请连接 下拉电阻器 (1k - 10k Ω) BAT (引脚4、5、6)和 GND 之间。
    • C97 建议为 22uF

    您还能够提供的波形捕获 VPMIC (交流输入) 来查看输入源的稳定性?

    此致、  

    Sarah