This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25171-Q1:非 Q1版本

Guru**** 2391095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170, BQ25172, BQ25171-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407183/bq25171-q1-non-q1-version

器件型号:BQ25171-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ25170BQ25172

工具与软件:

尊敬的支持团队:

是否计划发布 BQ25171的非 Q1版本?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice-K

    [报价用户 id="136566" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407183/bq25171-q1-non-q1-version 是否有计划发布 BQ25171的非 Q1版本?

    目前还没有计划。

    我们确实拥有适用于锂离子/LFP、BQ25170和镍氢电池的类似器件 BQ25172

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:
    感谢您的答复。

    我想为单节 AA 镍氢电池充电。
    对于具有"充电使能"的器件、BQ25171-Q1是最佳选择吗?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice-K

    了解一下 BQ25172、它是一款与 BQ25171-Q1类似的镍氢充电器。

    TS 引脚可通过拉至接地来用作充电启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:
    感谢您的答复。

    在不需要电池温度检测的情况下使用该方法。
    用下图可以实现这一点吗?

    启用:高于85mV
    禁用:低于40mV

    我担心阈值太小。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice-K  

    这是正确的电路。

    但许多客户都使用 MOSFET 将引脚拉低。  可与10k NTC 配合使用、流经 MOSFET 的漏电流较低。

    如果不需要温度检测、可以使用10k 电阻器代替 NTC。

    是的、使能阈值较小、并且由 MCU 或类似控制的 MOSFET 将效果更佳。