请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27714 工具与软件:
即使没有任何信号输入、输出 HO 也保持高电平。
我应用了一个称为 PWM2和 PWM3 (5V、2500Hz (DC=50%))的互补 PWM、将死区时间分别设置为 Hi 和 li
如果虚线是接线的,我当然得到 短路时,当李变得高,因为 Hi 总是高!
为什么 HO 不简单地跟随它的输入 Hi? 我是什么误会?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
即使没有任何信号输入、输出 HO 也保持高电平。
我应用了一个称为 PWM2和 PWM3 (5V、2500Hz (DC=50%))的互补 PWM、将死区时间分别设置为 Hi 和 li
如果虚线是接线的,我当然得到 短路时,当李变得高,因为 Hi 总是高!
为什么 HO 不简单地跟随它的输入 Hi? 我是什么误会?
谢谢