This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5025:汽车级 REF5050

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: REF5025A-Q1, REF50, REF34-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407189/ref5025-auto-grade-ref5050

器件型号:REF5025

工具与软件:

您好!

我们需要搜索汽车级电压基准 REF5025、 当前器件型号是 REF5025AIDGKR、汽车级器件型号是 REF5025AQDRQ1 。

REF5025AIDGKR 采用 VSSOP 封装3.00mm× 3.00mm REF5025AQDRQ1封装采用 SOIC 4.90mm× 3.90mm、

如果我们从 REF5025AIDGKR 更改为 REF5025AQDRQ1、则需要修改不同封装 的设计;

因此,请咨询是否有 VSSOP 封装促销,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    没有计划发布采用 VSSOP 封装的 REF5025A-Q1、SOIC 封装将是唯一可用的封装。

    如果您有其他问题、请告诉我们。

    谢谢!

    ISA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isa:

    请说明是否有任何其他汽车级基准电压与 REF5025AIDGKR (VSSOP 封装)引脚相同、

    这是 很难修改设计,因为 它用于我们的大规模产品设计,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang  

    我们有 采用 DGK 封装的 REF34-Q1。 但是、它与 REF50不是 P2P。  

    您能否就现有的竞争解决方案发表评论?  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trailokya:

    客户不接受无 P2P 替换、因此我们建议客户仍然使用工业级、谢谢。