This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700:应用问题。

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407440/tlv700-application-issues

器件型号:TLV700

工具与软件:

嗨、团队:

请参阅随附的原理图。

当前问题是 U4的输出电压在运行期间不稳定、导致 U1 MCU 反复重启。

使用示波器进行测量、我们发现输出电压在正常条件下为3.3V、在异常条件下为2.5V。

请帮助分析原因,谢谢!

e2e.ti.com/.../SCH_2D00_RF266D_5F00_V1.0_2D00_20191231.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。

    你说什么是异常情况?

    您能否发送一个示波器快照、其中包含波形中存在的输入、输出和负载电流?

    D1在原理图中的用途是什么?

    我在原理图上没有注意到任何异常。  

    此致、

    Hannah