请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616 工具与软件:
大家好:关于 BQ79600的反向寻址功能、我想提出以下问题
目前使用1 BQ79600 + 4 BQ79616来完成电池电压采集功能。
当前的接线方法是 DIR_SEL = 0。 如果要更改为 DIR_SEL=1寻址模式、软件应该如何更改配置?

(1)如果菊花链未以环形连接、我只想从 BQ79600的 COML 连接到 BQ7961的 COMH、是否可以实现反向寻址?
还是反向寻址的前提是硬件接线必须以环状连接?
(2)软件配置如下面的屏幕截图所示。 采样成功失败。
(3)目前、我的采样配置是 DIR_SEL = 0。 请参阅以下屏幕截图7-22 (a)、可以实现正常采样。 当我禁用自动寻址功能并添加反向寻址配置过程时、参考7-22 (b)、采样无法成功。


(4)是否有我可以参考的示例?
期待你的答复,谢谢