This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21551:我们是否有 UCC21551CDWKR 样片芯片?

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407900/ucc21551-do-we-have-ucc21551cdwkr-sample-chip

器件型号:UCC21551

工具与软件:

TI 人好

我们是否有  UCC21551CDWKR 样片?

我刚刚找到了 UCC21551DDWKR、那么 UCC21551CDWKR 和 UCC21551DDWKR 有什么不同?

客户 VDD 为20V。 这些芯片是 Pin2Pin?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuxi、

    感谢您的咨询。

    我们目前在劳动节期间关闭。 当我们回到办公室后、我们会给您回复。

    此致!

    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    是的、我们应该有此器件的样片。

    [quote userid="546621" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407900/ucc21551-do-we-have-ucc21551cdwkr-sample-chip 我刚找到 UCC21551DDWKR、那么 UCC21551CDWKR 和 UCC21551DDWKR 有什么不同 ?

    它们之间的差异就是 UVLO 电平。

    字母(A、B、C、D)对应于器件的 UVLO 值、该值决定了建议的最小 VDD 电源电压值。

    除此之外、没有其他差异。

    此致、

    Hiroki