This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21521:使用 UCC21521 + UCC28950的 PSFB 转换器设计

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21530, UCC28950, UCC21521, UCC21551, UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405503/ucc21521-psfb-converter-design-using-ucc21521-ucc28950

器件型号:UCC21521
主题中讨论的其他器件:UCC28950UCC21551UCC21520、UCC21530

工具与软件:

您好!  
我们有一个客户、我们正在使用 PSFB 拓扑设计电源转换器模块。  
TI 目前正在考虑使用 UCC28950作为控制 IC。  

我当时在参考设计 https://www.ti.com/tool/UCC27714EVM-551中查看/学习 UCC28950的文献

其中、 对于 MOSFET 控制电路已经使用了两种不同的 IC、TI 使用 ISO7240MDW + UCC27714D 组合来驱动 MOSFET。 但我在您的产品系列中搜索过、似乎发现 UCC21521可以独立用作隔离+ MOSFET 驱动器。  

"你以为我赢了吗?  

请告诉我这是否可行?

此外、UCC21521的一些非卷带器件为 NRND、 UCC21521是否会在不久的将来停产?  

此致、  
Umang Butani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 UMANG:

    感谢您关注我们的产品!

    UCC27714EVM 使用数字隔离器作为控制信号的隔离。  我们的隔离式栅极驱动器将在内部内置在控制侧和电源侧之间的隔离。

    [quote userid="545539" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405503/ucc21521-psfb-converter-design-using-ucc21521-ucc28950此外、UCC21521的一些非卷带器件是 NRND、 UCC21521是否会在近期停产?

    正确、该器件的新一代是 UCC21551。

    这是指向产品页面的链接: https://www.ti.com/product/UCC21551 

    UCC21551 EVM 位于此处: https://www.ti.com/tool/UCC21551CQEVM-079 

    如需获取参考设计、请参考此处的 UCC21520参考设计: https://www.ti.com/product/UCC21520#reference-designs 

    UCC21551主要是与 UCC21520引脚对引脚兼容、因此在设计应用时可以参考这些参考设计。

    如果需要、请随时提出以下任何其他问题。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki:  
    是的、根据 UCC21551的数据表、初级侧 VCCI 最大值仅可达到6V、因为这种 INA 和 INB 将仅限制为6VDC 的最大值、其中 UCC28950 OUTA 到 OUTE 的输出信号具有12VDC 的范围、这将在设计中产生电气问题。  
    由于这些 UCC21521是理想之选、您是否有任何新一代器件中的初级电压可高达12VDC。  
    如果您还想了解其他解决方案、请与我们分享。  

    此致、  
    UMANG.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 UMANG:

    我们有 UCC21530: https://www.ti.com/product/UCC21530 

    此器件将继续以更宽的 VCCI 范围制造。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hiroki、  
    是的、这似乎是一个理想的选择、尽管我们有一个疑问、  

    我们的次级侧电压约为12VDC、对于 FET 驱动器、该 IC 能否正常工作?  
    正如我在查看数据表时看到的、根据下表、它需要高于14.7V 的电压!  

     

    JFY、我们将使用 Bootstrap 电源模式。  



    您能帮助我们更好地理解吗?  我们是否需要将 VDDA 和 VDDB 增加到14.7以上?   

    谢谢。此致、  
    UMANG.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 UMANG:

    感谢您的咨询。

    我们目前在劳动节期间关闭。 当我们回到办公室后、我们会给您回复。

    此致!

    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题 Umang、

    次级侧电源上的12V 电压将用于8V UVLO 版本(UCC21530 B )。

    希望这能解答您的问题。 如果您有任何问题、请告诉我!

    此致、

    Hiroki