This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:使用 BQ776200将 BQ7791500的低侧开关更改为高侧开关

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407700/bq77915-changing-low-side-switching-of-bq7791500-to-high-side-switching-using-bq776200

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件:BQ76200

工具与软件:

将 BQ7791500的 CHG 和 DSG 引脚连接到 BQ76200的 CHG_EN 和 DSG_EN 引脚。 此外、我绕过了 BQ77915中的 MOSFET、建立了不间断接地(GND)连接。 我没有修改 LD 引脚的连接。 我应该如何配置该引脚?

目前、当我尝试放电时、充电 MOSFET 不会导通。

(我使用 bq77915_EVM 和 bq76200_EVM 进行了此测试)