This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146DESIGN-CALC:VIN =欠压时的 Vout (高侧 FET 上电)

Guru**** 2534600 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407910/lm5146design-calc-vin-vout-at-brown-out-power-on-the-high-side-fet

器件型号:LM5146DESIGN-CALC
Thread 中讨论的其他器件:LM5146LM25148

工具与软件:

您好!

我需要一个从 Vin = 13V-17V 到 Vout = 12V 的正常降压稳压器(例如 LM5146)。 (4节锂离子电池至12V)

特殊测量是、我需要在稳压器(欠压)结束时"Vin (负 V-in 和 V-FET)= Vout"。

我只是希望高侧 FET 以尽可能大的电压导通 Vout 并为其供电、以使用 akku 的其余容量、直到外部 BMS 关闭电源。

当 LM5146以欠压关断`s 关断两个 FET 时、是否可以直接将高侧 FET 设置为0V?

我希望这个问题能得到解答... :-)

此致、

Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Phillip、

    建议查看 LM25148、因为如果 VIN 接近、这会折返频率以保持 VOUT。

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    如果 Vin 等于或低于 Vout、LM25148会将高侧 FET 导通至100%吗?

     此致、

    Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip:

    不会出现这种情况、但频率将折返、产生 大于99%的占空比。  希望这对您有所帮助、

    David。