This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74722-Q1:LM74722-Q1 -单栅极驱动器

Guru**** 2557790 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74722-Q1, LM74502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408127/lm74722-q1-lm74722-q1---single-gate-driver

器件型号:LM74722-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM74502-Q1

工具与软件:

大家好!

我正在为我的系统寻找高侧栅极驱动器:每当检测到的电压超过20V 时、元件都应能够打开 MOS (在 LM74722情况下、我会使用 OV 引脚实现此目的)。

目前的架构如下:

 

MOSFET 驱动器块就是我现在要寻找的。

我想知道 LM74722-Q1是否仅能驱动单个 MOS (连接到引脚 PD 的 MOS)、因为与普通栅极驱动器相比、它的价格和尺寸非常合理。  

如果没有、那么您是否建议在此应用中使用任何其他组件?

非常感谢!