This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD25213W10:CSD25213W10的 ESD 规格

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD25213W10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407754/csd25213w10-esd-spec-for-csd25213w10

器件型号:CSD25213W10

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户正在检查以下 CSD25213W10的 ESD 规格、我们在数据表中找不到、您能帮忙提供吗?

  1. HBM:
  2. 毫米:
  3. CDM:

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    有任何反馈?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacky、

    对延迟响应深表歉意。 昨天是美国的劳动节假期,我们休息了。 CSD25213W10通过4000V HBM 和2000V CDM。 TI 不执行机器放电模型(MM) ESD 测试。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用