This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70840-Q1:功能安全(安全手册、故障模式、时基故障率)

Guru**** 2506135 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70880-Q1, LM70840-Q1, LM62460-Q1, LM61495-Q1, LM61480-Q1, LM62460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402899/lm70840-q1-functional-safety-safety-manual-failure-mode-fit-rate

器件型号:LM70840-Q1
主题中讨论的其他器件: LM62460-Q1LM61495-Q1LM61480-Q1LM62460、LM70880-Q1

工具与软件:

大家好、团队

我收到了  客户关于 LM70840-Q1功能安全的三个问题。

1.该器件是否满足 ISO26262标准?

2.点击"提供功能安全型"后、会打开文档"LM62460-Q1、LM61480-Q1和 LM61495-Q1功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA"。

您是否有有关 LM70840-Q1的文档? 或者、您能解释一下 LM62460与 LM70840-Q1的匹配情况吗?

3.您能支持这些文档吗?  安全手册、故障模式、非特率

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    Unknown 说:
    1. 此器件是否满足 ISO26262?[/QUOT]

    LM70840-Q1专为"功能安全型"分类而设计。 请参阅以下内容:

    [报价用户 id="249734" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402899/lm70840-q1-functional-safety-safety-manual-failure-mode-fit-rate "]

    2.点击"提供功能安全型"后、会打开文档"LM62460-Q1、LM61480-Q1和 LM61495-Q1功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA"。

    您是否有有关 LM70840-Q1的文档? 或者、您能解释一下 LM62460与 LM70840-Q1的匹配情况吗?

    [报价]

    感谢您让我们了解这个问题。 您可以使用 LM70880-Q1的功能安全信息:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sffs690

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben

    感谢您的及时支持。

    我还有两个问题。

    1.在哪里可以找到关于 "功能安全型"分类的截屏?

    2. 您能支持这些文档吗?  安全手册、故障模式、非特率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    1. 在哪里可以找到有关 "提供功能安全型"分类的捕获屏幕?

    https://www.ti.com/technologies/functional-safety.html

    只需滚动到页面底部。

    2.  您能否支持这些文档?  安全手册、故障模式、非特率 [报价]

    该器件需要具有"符合功能安全标准"分类才能获得安全手册。

    我在前面的消息中提供的链接在文档中显示了故障模式和时基故障率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben

    感谢您的及时反馈。 我已将您的信息发送给客户、并将告知您是否还有其他问题、然后我们将解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    没问题。 请随时发帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:  

    是否有任何更新? 如果没有、请继续并关闭(通过点击 Resolved)主题、您可以在收到客户反馈后打开新主题。