This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5168:LM5168稳压器输出问题

Guru**** 2506365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407168/lm5168-issue-with-lm5168-regulator-output

器件型号:LM5168

工具与软件:

您好!

我们在电路板上使用了 LM5168稳压器。 此稳压器应接受75V 至48V 的输入电压(连接到18节电池)。 我们的目标是为两个不同的电路提供两个3.3V 输出、我们实施了以下原理图。

然而、在此稳压器的输出端、我们看到两个3.3V 输出出现异常行为。

我们不确定原因。 这是否可能是由于纹波计算错误造成的?

看起来当达到3.3V 时、元件就会关闭并重新启动。

非常感谢您提供任何见解或建议!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是由于纹波计算错误造成的。 我 无法读取原理图中的元件值。 您可以共享 PDF 文件吗? 还建议您共享开关波形和输出电压。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、文件不可读。 您将在 pdf 中找到该文件。
    e2e.ti.com/.../CSU_5F00_BMU_2D00_Alimentation-EMU_2D00_BMU.pdf

    我将提供输出电压以及 SW 引脚上的电压。




    输入电压如下、一个60V 的固定电压

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    纹波计算分量并不准确。 Ra (R227)=~30k Ω、可产生适当的纹波。 建议您更改 R227值并测试器件的行为。  

    附加 Excel 工具供参考。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/LM5169_5F00_calc_5F00_revD_5F00_18Sbattery.xlsm

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题不是来自电阻器 R227。 我们确实更换了这个电阻器、但输出电压的形状仍然相同。 此外、通过增加电阻、我们可以减少纹波。 这里是我们获得的输出电压和 SW 引脚上的信号。


    但是、我们移除了二极管、现在我们将在非隔离侧得到干净的3.3V 电压。 这里是我们观察到的输出信号和 SW 引脚上的信号。


    我们真的很困倦、不知道问题在哪里。 我们不知道如何实现正确的隔离式3.3V。

    谢谢
    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经确定了导致问题的原因:这是由于变压器的引脚3和4反转所致。 然而、我们现在面临一个新的问题。 在稳压器的隔离侧和非隔离侧、输出电压噪声都极高。

    3.3V 非隔离式电压

    3.3V 隔离式电源


    引脚 SW


    我们如何改善这些输出电压? 我们已更改 Ra 电阻器以调整纹波、但噪声仍然存在。 是否有办法解决此问题? 这种噪音水平是否正常?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    很高兴知道该问题已解决。 输出电压纹波可能源于测量。 建议使用较小的接地引线、而不是较长的接地引线。  

    建议您参考以下文档以正确测量输出纹波。  

    https://www.edn.com/power-tip-6-accurately-measuring-power-supply-ripple/

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitya:

    感谢您发送编修。 在遵循您的建议后、我们的测量结果现在是纯净的。

    再次感谢!

    此致、
    Clement