This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS26601 OVP 和放大器;UVLO 故障触发、启动行为未触发故障 PSPICE 仿真

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26600-02EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388406/tps2660-tps26601-ovp-uvlo-fault-triggering-not-fucntioning-in-startup-behaviour-pspice-simulation

器件型号:TPS2660

工具与软件:

我尝试了 在启动状态下仿真 TPS26601瞬态模型。 我看到仿真输出的行为与计算结果之间的差异。

根据 TI 电子表格计算器计算出的 OVP 和 UVLO 故障的 R1、R2和 R3的值如下所示:

我在 pspice 仿真中使用了与 R1、R2和 R3相同的建议值、如下所示。

根据上述电子表格计算中显示的计算阈值限制、故障未以3.4%的速度触发。

仿真观察:

在44.71V 下的 UVLO 故障触发

在48.8V 时触发 OVP 故障

您能否澄清一下它和 pspice 模型我下载的是写入访问被拒绝-这可能是得到错误的输出的问题?

谢谢

佛法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、佛法、

    您是否在使用 PSpice for TI 并且拥有未加密模型?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用的是 PSpice for TI。

    我认为它没有未加密。  我已经从该器件型号的产品页面下载了模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharma Raj:

    应在 PSpice for TI 中正常工作。

    让我做同样的仿真并返回给您。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:
    是否有上述要求的任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vashist、

    我也通过仿真获得了类似的结果。

    在  TI.com 上提供的 TPS26600-02EVM 上进行检查将非常精确。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    我们能否尽快得到正确的模型。

    需要确认此器件支持并适用于如下所示的设计 UVLO、OVP 值、能否确认?

    标称值:48V

    UVLO:46V

    OVP:50V

    我们正在尝试让  TPS26600-02EVM 进行检查。

    谢谢

    佛法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dharna、

    是的、它可以在该条件下工作。

    您可以通过更改 R1、R2、R3值在 EVM 上检查它。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您的确认。

    这是需要在 SHUTDWN 引脚上提供的一个详细信息。

    如下面的功能方框图所示、AVDD 电源电平是多少?

    谢谢

    佛法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、佛法、

    我能知道您想了解该信息的原因/顾虑吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将使用开漏与门驱动引脚、如下所示、开漏和器件型号(74AHC1G09DCKR)的 CAN 同步电流8mA Max。

    因此、我们需要了解功能方框图中的 AVDD 电压电平和电阻值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、佛法、

    请查看以下主题、了解 SHDN 详细信息  

    (+)[常见问题解答] TPS2660:关断引脚和 AVDD 详细信息-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    谢谢  

    Amrit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您的响应。

    根据我们的讨论、我设计了开漏和(S74AHC1G09DCKR、以根据 CPU 的输入远程下拉 SHDN 引脚。

    请您审查一下是否正确?

    谢谢

    佛法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、佛法、

    在启动期间、和的 A 和 B 是否将为0?

    则它可以将 SHDN 引脚拉至0。  

    希望您已注意到这种情况。

    否则、看起来没有问题。

    谢谢  

    Amrit