工具与软件:
我尝试了 在启动状态下仿真 TPS26601瞬态模型。 我看到仿真输出的行为与计算结果之间的差异。
根据 TI 电子表格计算器计算出的 OVP 和 UVLO 故障的 R1、R2和 R3的值如下所示:

我在 pspice 仿真中使用了与 R1、R2和 R3相同的建议值、如下所示。

根据上述电子表格计算中显示的计算阈值限制、故障未以3.4%的速度触发。
仿真观察:
在44.71V 下的 UVLO 故障触发
在48.8V 时触发 OVP 故障
您能否澄清一下它和 pspice 模型我下载的是写入访问被拒绝-这可能是得到错误的输出的问题?
谢谢
佛法