This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61033:查找产品

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407130/tps61033-looking-for-product

器件型号:TPS61033

工具与软件:

我正在查找顶部标记为"10033"的产品。  如果您能告诉我产品名称、对我设计它会很有帮助。  我不确定是电源产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和弘:

    很难说什么是产品只有一个顶部标记、看起来标记不是器件号。

    您是否可以提供有关该器件的任何其他详细信息? 例如、原理图、或者至少是引脚排列。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan

    下面是顶部标记的详细信息。 封装必须为20引脚 QFN。

    10033.

    TI 1CK

    A7XE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和 弘:

    遗憾的是、通过有限的信息仍很难弄清楚什么是 IC、您还能提供什么吗?

    此致、

    Nathan