This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561208:线路调节计算

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS561208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408146/tps561208-line-regulation-calculation

器件型号:TPS561208

工具与软件:

   

我计划使用 TPS561208  对于12V 至3.3V 降压电路。 出于测试目的、我需要线路和负载调节数据。 负载调节非常简单。 我在查找符合我目的的线路调节时遇到问题。 我的预期输入范围为12V、输出为3.3V。 其线路调节范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarit、

    线性调整率在1.05V 输出下进行了测试。 您可以通过乘以3.3/1.05来评估3.3V 性能。 谢谢。