This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:建议使用类似器件代替 AMOLED PMIC 应用中的 STMP930和 SGM3838

Guru**** 2634615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407710/tps65132-suggest-similar-device-to-replace-stmp930-and-sgm3838-for-amoled-pmic-application

器件型号:TPS65132
Thread 中讨论的其他器件:TPS65633TPS65635

工具与软件:

大家好、团队成员:

您可以帮助检查是否有类似器件代替 AMOLED PMIC 应用中的 STMP930和 SGM3838? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacky、

    候选人应该支持 P2P 吗?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    P2P 是最好的、如果您有任何其他非 P2P 解决方案、也请帮助提出建议、我们可以尝试升级到客户。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacky、

    我们的类似器件包括 TPS65633和 TPS65635、它们具有不同的电流能力。 如果您需要数据表、请向我发送电子邮件。

    BR

    Patrick