This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22996:电池通过负载开关连接到 BQ2562X

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22996, TPS22991, TPS22995, BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400460/tps22996-battery-connected-to-bq2562x-via-load-switch

器件型号:TPS22996
主题中讨论的其他器件: TPS22991TPS22995BQ2970

工具与软件:

对于 基于 BQ2562X 的电池充电器、其中用户将电池"电池组"插入充电器中、用户 必须按下一个按钮才能开始充电: 按下该按钮后、 我正在考虑使用负载开关将 电池连接 到  BQ2562X。  候选示例为 TPS22991、TPS22995、TPS22996 。

我的问题是 、这些负载开关对于  BQ2562X 是否足够透明、从而使其按预期运行、或者如果  通过负载开关将电池连接到 BQ2562X、则会干扰 BQ2562X  的运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    很抱歉响应延迟。

    您打算在何处使用负载开关?  在 BQ2562X 之前或之后?

    通常、负载开关连接在负载端

    通过在 BQ2562X 之后连接负载开关、可以实现相同的功能

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrit。 我打算在电池正极端子和  BQ2562X 的 BAT 引脚之间使用负载开关。 这样、我就可以在延迟后 将电池包插入充电器时断开/连接电池(以防止 BQ2562X 因电池插入而损坏)。 如果以这种方式使用负载开关(在 BQ2562X 和电池之间)、它是否会干扰充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    我认为此配置没有任何问题。

    您是否需要任何附加保护(反极性、电流限制、OVP 等)?

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Amrit、很高兴知道以这种方式使用负载开关应该是可行的。
    我正在计划实现  您提到的 电池组侧其他保护、这些保护由 BQ2970提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果主题解答了您的疑问、请关闭该主题