This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:是否可以执行15V->40V 和-15V->-40V?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407615/lm5022-could-it-do-15v--40v-and--15v---40v

器件型号:LM5022

工具与软件:

尊敬的专家:

LM5022是否可以实现+15V->>40V 和-15V->-40V? 如果没有、请帮助推荐合适的类似器件。

BR、

维多利亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victoria、

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    我知道您有一个对称的+-15V 电源、想要连接一个对称的+-40V 负载。

    是否有必要在正负电源上分配负载电流?
    或者、对称+-40V 输出可以仅连接到+15V 输入吗?

    在升压拓扑中使用时、我们的升压转换器无法用于产生负输出电压。
    您可以使用降压转换器将例如+15V 转换为-40V。

    或者、您也可以使用具有变压器上两个输出绕组的反激式转换器(由单个+15V 输入电压驱动)
    或者、如有必要、有两个反激式转换器、每个转换器具有单个输出、这将是最复杂的状态。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hofner:

    感谢您的详细答复! 客户需要非 ISO TOPO。  

    ±40V 电压均来自+15V、这是个好主意! 两种解决方案的区别是什么:15->40、-15->-40;15->40±?我认为两种解决方案都需要一个升压一个降压。 15V->-40V 需要更高电压的降压、因此成本更高。  

    BR、

    维多利亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victoria、

    我们还没有讨论功率级别。
    如果它对于反激式解决方案来说足够低、并且如果从+15V 电源轨生成两个输出电压是可以接受的、那么客户为什么坚持使用非隔离式解决方案?
    您可以使用单个反激式控制器和具有两个类似输出绕组的变压器来生成+-40V。
    它不需要真正/完全隔离。 您可以将 GND 电势从输入连接到输出侧、并且可以使用简单的反馈分压器(无光耦合器)。
    因此、您基本上有一个转换器为最小加法器提供第二个输出(额外的变压器绕组、一个二极管和一些输出电容器)。

    此致
    哈利