This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923652:如何根据 TPS923652实现 LED 全功率运行

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398199/tps923652-how-to-achieve-full-power-operation-of-led-by-tps923652

器件型号:TPS923652

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们使用 TPS92365驱动 LED、并在 PWM 和 ADIM 模式下使用相同的信号。  当在 PWM 模式下使用20kHz 的频率时、电流控制方法是生成10s 的 PWM 信号、然后在50ms 内保持低电平。 当 PWM 占空比为95%时、LED 将无法工作、并会在点亮一次后保持黑暗状态。 然而、当占空比为80%时、LED 可以继续闪烁。  

我们希望 LED 以全功率循环10ms、然后停止30ms、但 在测试过程中发现了一个问题。 当 LED 以全功率运行时、它被赋予一个高电平、而在低电平下停止。 实际上、它将变为占空比为25%的25Hz PWM。 LED 无法正常工作、且将在灯亮一次后完全变暗。  您能给我们提供一些关于此要求的更好建议吗?

原理图如下:

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    [报价用户 id="471508" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398199/tps923652-how-to-achieve-full-power-operation-of-led-by-tps923652 "]

    我们使用 TPS92365驱动 LED、并在 PWM 和 ADIM 模式下使用相同的信号。  当在 PWM 模式下使用20kHz 的频率时、电流控制方法是生成10s 的 PWM 信号、然后在50ms 内保持低电平。 当 PWM 占空比为95%时、LED 将无法工作、并会在点亮一次后保持黑暗状态。 然而、当占空比为80%时、LED 可以继续闪烁。  

    我们希望 LED 以全功率循环10ms、然后停止30ms、但 在测试过程中发现了一个问题。 当 LED 以全功率运行时、它被赋予一个高电平、而在低电平下停止。 实际上、它将变为占空比为25%的25Hz PWM。 LED 无法正常工作、且将在灯亮一次后完全变暗。  您能给我们提供一些关于此要求的更好建议吗?

    [报价]

    对不起,我不明白你的意思。 请澄清您预期的目标结果。 您是否想要25Hz、25%占空比 PWM 调光?

    请提供您使用的 LED (灯串)以及如何将其连接到电路的规格。 输入电压是否为12V?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven:

    很抱歉没有清楚地描述我们的问题。 详细信息如下:

    1) TPS923652的5引脚 ADIM/HD 和6引脚 EN/PWM 与 FPGA 相连, FPGA 提供的信号完全一样,即20kHz PWM 信号。

    2)我们需要 LED 打开10毫秒,然后关闭40毫秒(时间可能会变化). 在 LED 正常工作(开启)期间、FPGA 向 ADIM 和 PWM 引脚输出 PWM 信号。 否则、FPGA 将向两个引脚输出低电平。

    3) 3) 为了在运行时调节填充灯的亮度、我们需要调整 PWM 占空比。 当 PWM 占空比相对较低时、填充光源时间和强度没有问题。 但是、当 PWM 占空比过高时、注油灯将短暂闪烁、然后连续熄灭。

    我们想知道 导致这个问题的原因。 此外、如果我们希望在10ms 的工作时间内最大限度地提高填充光的强度、我们应该如何控制它?   它是否支持100%占空比?

    如果我们希望占空比在0%至100%的范围内正常工作、建议使用哪种控制方法?

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    抱歉。 我目前不在办公室。 我将在本周五回到办公室时给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    很抱歉迟到了响应。

    请提供您使用的 LED (灯串)以及如何将其连接到电路的规格。 输入电压是否为12V? 您现在使用的 IC 的封装是什么?

    我们想知道 此问题的原因。 此外、如果我们希望在10ms 的工作时间内最大限度地提高填充光的强度、我们应该如何控制它?   它是否支持100%占空比?[/QUOT]

    我想知道此问题是否由热关断引起。 该器件可支持100% PWM 调光占空比。

    如果我们希望占空比在0%至100%的范围内正常工作、建议使用哪种控制方法?

    建议使用 PWM 调光模式或灵活调光模式。

    此致、

    Steven

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven:

    输入电压为12V、输出电压为36V (12个串联蓝色 LED)、封装应为 VSON-14。  

    输入电压是否为12V? 您现在使用的 IC 封装是什么?[/QUOT]

    5%占空比(5us)和 正常工作的波形如下(蓝色是电流信号、绿色是电压信号、黄色是 PWM 信号):

    1) 1)正常工作波形:

    2) 2) 混合调光波形占空比为5%:

    在测试中、我们发现当使用 混合调光时、当 PWM 占空比低于5%(5us)时、LED (灯串)不会亮起。 但 当使用 PWM  调光时、LED (灯串)将以2%占空比点亮。  

    您能给我们一些关于   在2us (2%占空比)的混合调光中实现 LED (灯串)点亮的建议吗?

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    抱歉。 我目前不在办公室。 我将在下星期一回到办公室时给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    [报价 userid="471508" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398199/tps923652-how-to-achieve-full-power-operation-of-led-by-tps923652/5383342 #5383342"]

    1) 1)正常工作波形:

    [报价]

    当您 获得第一个示波器捕获时、您使用什么调光模式?

    [报价 userid="471508" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398199/tps923652-how-to-achieve-full-power-operation-of-led-by-tps923652/5383342 #5383342"]

    2) 2) 混合调光波形占空比为5%:

    在测试中、我们发现当使用 混合调光时、当 PWM 占空比低于5%(5us)时、LED (灯串)不会亮起。 但 当使用 PWM  调光时、LED (灯串)将以2%占空比点亮。  

    [报价]

    获得第二个示波器捕获时、SW 引脚上是否有任何开关行为?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    对于第一个问题、我们在获取第一个示波器捕获时将使用 PWM 调光模式。

    对于第二个问题、在获取第二次示波器捕获时没有负载、并且其他参数设置未更改。 对于 SW 引脚上是否有任何开关行为、我们需要捕获此引脚上的输出电压波形。

    顺便说一下、关于如何将其设置为在频闪模式(瞬时功率)下工作、就像摄像头的填充光一样、我们还有其他问题。 您能给我们一些建议吗?

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    有关 SW 引脚上是否存在任何开关行为、我们需要捕获此引脚上的输出电压波形。

    请检查波形。

    顺便说一句、我们还有关于如何将其设置为在频闪模式(瞬时功率)下工作的另一个问题、如相机的填充光。 您能给我们一些建议吗?

    一种方法是使用灵活调光模式、在该模式下、您可以使用 ADIM/HD 引脚调节输出电流的振幅、并通过 EN/PWM 引脚选通光线。

    如果您不需要调整输出电流的振幅、也可以使用 PWM 调光模式、其中仅使用 EN/PWM 引脚选通光线。

    此致、

    Steven