This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431A

Guru**** 2521710 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407696/tl431-tl431a

器件型号:TL431

工具与软件:

 当我的 Vref 高于2.5V 时、我得到1.02V 的电压、因为我没有将基准引脚连接到阴极。 得到1.02V 电压的计算方法是什么? 与分压器网络的基准引脚电压是否相关?   当 VREF 引脚高于2.5V 时、它是否提供恒定电压?   

我还检查了模型, VK 相对于流过阴极引脚的电流,在阴极引脚提供恒定电压。 请澄清一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bala  

    您在开环中使用 TL431、阴极电流取决于基准电压、直到 VRF < 2.495V。  当 VREF >= 2.495V 时、阴极电压饱和至约2V。  

     有关更多详细信息、请参阅应用手册"设计具有并联基准的稳定隔离式电源"。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的澄清和分享本应用手册。 我得到了澄清。