This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:过滤来自电源的噪声的建议

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A96, TPS7A94

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407226/lp5907-suggestion-for-filtering-noise-from-supply

器件型号:LP5907
主题中讨论的其他器件:TPS7A94、TPS7A96

工具与软件:

您好!

我需要将来自模块上系统(SOM)的5V 电源用于项目中的 CMOS 摄像头传感器。 传感器需要5V 电源才能将噪声水平低于850nV/√Hz。 您能就如何实现电源的严格噪声要求提供建议吗?

谢谢!

Rajnikant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajnikant:

    市场上噪声最低的 LDO 是 TPS7A94 (支持1A 负载)或 TPS7A96 (支持2A 负载)、其本身仅为460nV/√Hz。  您是否考虑过此 LDO?

    如果 TPS7A94或 TPS7A96无法正常工作:

    您知道此噪声级别的频率范围是多少吗?

    您是否已有列出低噪声要求的器件数据表?

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的快速响应。

    TPS7A94 的典型压降电压为150mV。 但在本例中、图像传感器需要精确的5V 电压、该150mV 压降将影响我不想要的传感器。

    到目前为止、我不知道我还在研究这个频率范围。 我会尽快更新。

    请建议有任何其他方法可以在噪声限制范围内实现5V 电压。

    谢谢!

    Rajnikant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajnikant:

    LDO 无法在压降状态下调节 Vout、并且在压降状态下运行时输入端的噪声将简单地传递到输出端。  您需要将 Vin 上的电压保持在高于压降电压的水平、以实现 LDO 输出的低噪声。  如果 Vin 为5V、那么在5V 时不能有低噪声 LDO 输出。  也许我们可以使用某种器件(如电荷泵)来提高 LDO 的5V 电压、但我们仍然可以使用 LDO PSRR 和噪声规格来满足噪声要求。

    您知道此噪声级别的频率范围是多少吗?

    您是否已有列出低噪声要求的器件数据表?

    谢谢!

    Stephen