This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28702:电气快速瞬态测试期间的 IC 故障

Guru**** 2604525 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407680/ucc28702-ic-failure-during-electrical-fast-transient-test

器件型号:UCC28702

工具与软件:

您好!

我在电源部分面临一个问题、UCC28702反激式 IC 在 EFT (buck)测试期间出现故障。

IC 在4KV 期间发生故障、P-N 处于5kHz 电平。 IC 是 fliking 4至5倍,并累计死亡。

其余所有电压电平(如500V、1KV 和2kV)都通过了测试。

根据执行该测试  IEC 61000-4-4.  

需要您在这个问题上的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogendra:

    感谢您联系我们。

    我认为这可能是瞬态耦合到控制器并可能导致损坏的问题。 我建议检查布局。  由于 EFT 脉冲表现出的上升时间非常短、因此任何天线效应都能够接收高电压尖峰。 线路越短、接收的辐射能量级别越低、并且静电放电产生的尖峰越低。 这还可以将阻性和感性效应保持在最低水平。 所有承载大电流的迹线、尤其是脉冲电流的迹线(电源回路的迹线)应尽可能短且宽。 电源和控制地应该在大容量电容器上去耦以避免高频噪声干扰控制信号。 确保在布局中对它们进行了优化。

    如有任何问题、请告诉我们。

    此致、

    Harish