This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:针对双向(同步整流)降压转换器的 PWM 控制器 IC

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407236/lm5170-pwm-controller-ic-for-bidirectional-synchronous-rectification-step-down-converters

器件型号:LM5170
主题中讨论的其他器件:LM5171

工具与软件:

您好!

我正在寻找 ADP1974的替代产品、因此如果您有任何建议、请告诉我。
https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADP1974.pdf

选择标准
・控制电路:双向(同步整流型)降压转换器
Δ I FET 和电感器为・
・PWM 频率可与外部时钟频率同步
・控制输入和 PWM 占空比之间具有高信号线性度(FB 不需要、因为它施加在外部)
每周期・μ A 的电流保护
・可调死区时间

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我推荐 LM5171和 LM5170。

    下面是一个参考设计: TIDA-01040

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    是否有大规模生产非 Q1版本的 LM5171的计划?
    我还想知道 LM5171和 LM5170之间的差异。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    LM5171已 RTM: https://www.ti.com/product/LM5171

    主要差异是

    • LM5171支持2个独立通道
    • LM5171集成了电压环路误差放大器

    此致、

    Feng