This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015-Q1:24V 汽车系统的电源瞬态规格

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36015-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407728/lmr36015-q1-the-supply-transients-spec-in-24v-automotive-system

器件型号:LMR36015-Q1

工具与软件:

我想知道 24V 系统的 ISO 7637-2脉冲1&2a & 3a&3b 中的 LMR36015-Q1最大瞬态电压、 如下面的其他产品图所示

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aman、

    数据表中提供了器件的绝对最大额定值。  请参见下文。

    希望这对您有所帮助

    David。