This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:测得的电流限制值低于典型设计值。

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405945/lm5069-the-measured-current-limit-value-is-lower-than-the-typical-design-value

器件型号:LM5069

工具与软件:

Hellow E2E 支持成员、

我们想问您一个有关 LM5069-2的问题。
我们在下面设置了过流检测常数。
RSNS= 4mΩ(变化1%)
RCL1= 62Ω(变化1%)
RCL2= 10Ω(变化1%)

电流限制阈值计算典型值:15.97A (Max18.09-Min13.82A)

测得的电流限制阈值:14.4A

问题在于测得的电流限制值低于典型设计值。

请告诉我们这一低值的原因以及解决方法。

例如、噪声或电路板布局是否有影响?

此致、

图1:LM5069_3075V Design_Calculator_ C

FIG2:Meajured 值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahiro:

    让我检查一下、然后再回来看看这个。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kunai。
    您的情况如何?
    我正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahiro:

    由于不同 LM5069器件之间的过程变化(VCL 变化)、RSNS 和 RCL 变化、电流限制可能会变化。

    此致

    Kunal Goel