This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274160:ESD 测试问题

Guru**** 2814465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS274160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405988/tps274160-the-esd-test-problem

器件型号:TPS274160

工具与软件:

尊敬的 E2E:

我们的客户使用 TPS274160ARLHR 来设计产品。 部分 SCHS 如下所示:

我们遇到的问题是+500V 的电压会通过 ESD 浪涌测试; -500V 的电压将烧断 TPS274160。

我们尝试在24V_Field 的输入端将两个 SMAJ28CA 与 D20并联、但 TPS274160仍会被烧毁。

我们已经查看了数据表中的 ESD 等级:

在数据表中、我们只能看到 ESD 中的电压波形的说明、但未显示电流波形。

希望 TI 能提供相关的解释和参考。

此外、-500V 的 ESD 测试失败。 原因是什么? 有什么改进建议吗?

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 E2E:

    您对我们有什么建议吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    感谢您联系我们。 客户是否采用1.2us/50us 设置测试 IEC 61000-4-5规范?

    我要注意的第一点是、客户正在使用双向 TVS、这将允许负电压、如果 脉冲 长于指定参数、则可能损坏器件。 我会建议在输入端改用单向 TVS -客户是否可以对其进行测试、看看该器件是否通过测试?

    谢谢!

    Patrick