This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:4S4P 电池包的 BQ40Z50-R2 BMS

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ76930, BQ76972, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405068/bq40z50-r2-bq40z50-r2-bms-for-a-4s4p-battery-pack

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ76930BQ76972BQ40Z50

工具与软件:

您好!


我们正考虑使用 BQ40Z50-R2来构建 BMS、从而实现4S4P 电池组的充电/放电和监控。
是否可以将 BQ40Z50-R2用于此用例?


此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdel:

    您能否确认正在使用的电池的容量大小? 此外、请确保下面和数据表中详细说明的规格符合您的应用:

    https://www.ti.com/product/BQ40Z50-R2 

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!
    感谢您的快速回复!
    我们以200Wh 电池包为目标、并考虑4S4P 和8S2P 排列。 系统的输入功率范围为10Vdc 至36Vdc。 我们将使用直流/直流降压和升压转换器来生成所需的电压轨(48V、5V、3.3V)。
    我会介绍 BQ76930和 BQ76972的8S2P 布置。
    您认为哪种电池监测器 IC 更符合要求并且能够更好地处理16节电池的平衡充电和放电?
    谢谢!
    阿卜杜勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdel:

    感谢您的澄清、这些电池的额定电压是多少? 请确保将四个引脚并联时不会达到65000mA 16处 bq40z50的最大容量值

    关于8S2P 的安排,我相信这将是一个更好的问题,我们的监测团队。 如果您发布有关 bq76930或 bq76972的新主题、他们会向您提供他们的建议。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    感谢您对 BQ40Z50的确认。 每节电池的电池电压为3.6V、容量高达3500mA

    我将与监测器团队一起探讨如何将 BQ769xx 系列用于8S2P 电池组!

    谢谢!

    阿卜杜勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdel:

    您好、如果还有任何其他电量监测计问题、请告知我们。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢安东尼!

    阿卜杜勒