This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:充电寄存器设置

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389052/bq25730-charge-register-setting

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件: BQ25713

工具与软件:

您好 TI 支持者

  我使用 BQ25730管理锂离子可充电电池、电池封装为3S3P、电池剩余电压为10.75V、外部直流电源为12V、直流电源电流限制为4A 、当我使用 Battery Management Studio 配置 BQ25730寄存器时、如下所示所需的充电电流为1.92A、但配置后、电池充电电流仅为0.41A。  

  我想知道如何配置 寄存器以使实际充电电流=设定值?

  如果外部直流电源= 12V、则负载电流约为5A、我需要 VSYS=12V、而同时 最大充电电池 电流限制为2A、如何设置寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蕾、

    由于最小系统电压设置为12V、因此充电器会将充电电流限制为384mA 预充电电流。 请参阅下面的充电曲线。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tiger。 在 I 设置 VSYS_MIN=9.2V 后、充电电流正常。 我可以使用哪个寄存器来设置 VBAT_LOW?

    我 在数据表中找不到此图片、可以将文档链接发送给我吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蕾、

    我不记得有一个名为 VBAT_LOW 的寄存器了。 您可以下载此充电个人资料照片、并在将来用作参考。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger

      我们需要两节并联的电池。  我知道我们可以使用两节 BQ25730来管理两节电池、TI 是否有管理两节并联的电池的解决方案 IC? 我们需要保存 PCB 布局区域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蕾、

    两个3S3P 电池并联、被视为一个3S6P 电池。 对吗?

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、它们是两个3S3P 独立电池、两个电池可以独立工作。 您可以参考 ADI LTC1760、但 LTC1760 尺寸 大且电路复杂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蕾、

    我们从事并联充电器、简单明了。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tiger、您可以 为我提供并联充电器 MPN 吗? 它是否具有电流平衡功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以实现并联充电器中的电流平衡功能。 请参阅以下参考设计。  

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010240

    可扩展的多电池包智能电池充电器参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger

      我对 BQ25730设置有一些问题:

       当 BQ25730检测到输入功率不存在时、它会将 ChargeCurrent ()设置 为0? 当我断开输入源电源、然后再次连接输入电源时、我必须重新配置 BQ25730才能为电池充电?  

      如果我想在有输入电源时自动为电池充电、该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蕾、

    您可以考虑使用具有 AUTO_WAKEUP 功能的 BQ25713、它具有默认的充电电流128mA。 这样、它允许在存在输入电源时为无电的电池充电。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你老虎。

    阻抗不匹配 、μ A 主机仍需要重新配置充电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题、我比较 BQ25730和 BQ25713、它们的引脚定义和封装相同、因此  BQ25730和 BQ25713是引脚兼容的? 主要差异是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、它们是引脚对引脚兼容的。 BQ25730以较低的频率进行开关、适用于高功耗应用。