This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:RSP RSN 差动

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409765/tps543c20a-rsp-rsn-differential

器件型号:TPS543C20A

工具与软件:

尊敬的 Britton:

发布此设计之前的最后一个问题。

对于 RS_P 和 RS_N 行、我提供了原理图/布局的图片。

将输入路由到感应放大器的方式是否正确? 数据表中提到了差分路由/输入。  

 L1 1.55V 和 GND 过孔到 L3

 L3 GND 连接到 RS_N

 差分布线 RS_N &1.55V

 1.55V 电压通过顶部反馈电阻 RS_P_RSN 路由差分至 RS_N 和 RSP 引脚

谢谢!

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Matt、您好。是的、这些差分布线看起来没有问题。 我在 RSN 和 LOAD 之间的差分迹线上看到一个小电阻、我还建议在 R2和负载之间的差分迹线上使用一个电阻器、只有0Ohm 的占位符很好、因此您可以在需要时通过旋钮过滤噪声

    此致、

    Britton