请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS543C20A 工具与软件:
尊敬的 Britton:
发布此设计之前的最后一个问题。
对于 RS_P 和 RS_N 行、我提供了原理图/布局的图片。
将输入路由到感应放大器的方式是否正确? 数据表中提到了差分路由/输入。
L1 1.55V 和 GND 过孔到 L3
L3 GND 连接到 RS_N
差分布线 RS_N &1.55V
1.55V 电压通过顶部反馈电阻 RS_P_RSN 路由差分至 RS_N 和 RSP 引脚
谢谢!
Matt