This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520-Q1:DT 引脚上的电容器。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410126/ucc21520-q1-capacitor-on-dt-pin

器件型号:UCC21520-Q1

工具与软件:

您好、您了解了有关 DT 引脚上电容器的数据表更新。

我们的设计有10nF、有什么影响? 必须更改?

谢谢你。

2020年起的器件数据表修订版:

从 PCN 碎片

 

2024年数据表修订版

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    这是一项建议、但不是必需的。

    对于 UCC21520-Q1、这里不应存在10nF DT 电容器问题。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Hiroki