This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628E:请求进行 BQ25628E 原理图审查

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25628E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410015/bq25628e-request-of-the-bq25628e-schematic-review

器件型号:BQ25628E

工具与软件:

根据应用手册、我们的 BQ25628E 原理图如下所示。 如有任何问题、请告知。

-CHARGE/CHG_STATUS/CHG_INTN/SDA/SCL/CHG_CEN/CHG_ISET 连接到主机。

-TS 连接到锂聚合物电池的 NTC。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。  总的来说、BQ25628E 的原理图看起来很好、因为所有必需的元件和连接都存在。 我在下面有几条评论。  

    -如果你计划使用/STAT 开漏输出信号,它应该连接到一个上拉轨与10K 欧姆电阻器类似,你把 PG 引脚连接到3V 上拉。

    -将/CE 连接到主机时没有问题,但请注意/CE 应始终拉高或拉低。  

    此致、

    Garrett