This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6593-Q1:功率耗散计算值

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6593-Q1, TPS6594-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407868/tps6593-q1-power-dissipation-calc

器件型号:TPS6593-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS6594-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

您能否提供 TPS6593-Q1以及 HS 和 LS FET 的 tr、tf 和 Tdead 的功率损耗计算表?

此致、

Youhei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关功率耗散的计算、请参阅以下适用于 TPS6594-Q1器件的效率计算器。 系列和器件相同、唯一的区别是功能安全特性、不会影响效率和功率耗散。  

    https://dev.ti.com/gallery/view/PMIC/PMIC-Efficiency-Estimator-Tool/ver/0.9.6/ 

    对于上升和下降时间、您可以使用产品文件夹中提供的 PSpice 模型来计算这些值。  

    https://www.ti.com/product/TPS6593-Q1#all 

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishtiaque、

    谢谢你。 我在下面有一些问题:

    1) 1) Eff。 计算器工具正在使用, Rthjb,您能不能检查并提供关于 Rthja 的计算表
    2) 2)关于上升时间和下降时间、这些是内部 FET 开关导通和关断时间、我正在尝试用设定的开关频率计算器件中的开关损耗、我无法从 SPICE 模型中找出这些值、您能帮我解决吗

    此致、

    Youhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishtiaque、

    您可以跟进我的问题吗?

    此致、

    Youhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、宫冈山

    [报价 userid="559039" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407868/tps6593-q1-power-dissipation-calc/5393453 #5393453"]1) Eff。 计算器工具正在使用, Rthjb,您能不能检查并提供关于 Rthja 的计算表
    [报价]

    我们没有此特定器件的计算表。 但是、我们确实按照数据表提供了热阻:

    屏幕截图中的链接位于此处:(单击我)

    2)关于上升时间和下降时间、这些是内部 FET 开关打开和关闭时间的时间、我正在尝试计算器件在设定开关频率下的开关损耗、我无法从 spice 模型中弄清楚这些值、您能给我讲一讲吗

    我们有高效的数据以及数据表中的应用曲线。 我们没有指定内部 FET 的时间、因为控制环路根据编程在 PFM 和 PWM 之间切换。此外、数据表指出 PVIN 和 VCCA 不应偏离建议值、但下面的绝对规格中也显示了这一点:

    请参阅:  9.2.2应用曲线 如需更多信息、如果这还不够、请告知我。

    此致、

    尼古拉斯·麦克纳马拉