This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740-Q1:UCC28740-Q1和2. UCC28730-Q1

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410135/ucc28740-q1-ucc28740-q1-and-2-ucc28730-q1

器件型号:UCC28740-Q1

工具与软件:

你好

我们计划  在设计中使用 UCC28740QDRQ1和 UCC28730QDRQ1、但我们需要它  在-55°C 至150°C 的温度范围内运行。 但根据产品说明书、建议工作温度为-40至125摄氏度。 您能否提供 这些器件在-55°C 至150°C 温度范围内是否有任何资质认证报告?

此致、

Jithin E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jithin:

    在-55C 至150C 的温度范围内、这些器件上未测试任何数据、因此这些器件未处于该温度范围内。 所有合格/经测试的数据均在-40C 至125C 的范围内。

    谢谢你