This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:关闭 HCUV 将禁用 FET

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407652/bq27z746-switched-off-hcuv-is-disabling-fets

器件型号:BQ27Z746
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

早上好、

我在电路中使用的是 BQ27z746和2节串联的 L91电池。 遗憾的是、它在电压大约为2.3V 时禁用 FET。 当我执行复位时、系统仍然可以从电池获取电源。 当我观察寄存器时、它显示 HCUV 寄存器正在响应。 我试图关闭 HCUV 保护,但没有帮助。

  • 为什么会发生这种情况?
    • 我的值是否错误(请参阅屏幕截图)?
    • 我是否使用超出规格的芯片?

提前感谢

没有人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是国庆节。 我们将在本周晚些时候与您联系。

    此致、

    应用团队的成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、没有人。

    您能和我分享一下测量仪表中的 gg 文件吗?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:  

    当然、我可以将 gg 文件发送给您。 我完全忘记了这在第一个帖子。 我还添加了日志文件,当问题发生时,可能也有帮助。

    e2e.ti.com/.../problemLog.loge2e.ti.com/.../fuelGaugeSettings.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、没有人。

    我认为 HCUV 的恢复值不应设置为0。 我认为最好将这些电压设置为2700mV、然后查看电量监测计此时是否清除了 HCUV 标志。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我尝试了不同的 HCUV 值。 我现在还尝试了建议的 HCUV 标志2700mV、但这并没有解决我的问题。

    我预计应该有一个值设置为2300mV、但我没有找到任何这样的值。

    • 该值是否可能在固件中设置?
    • 或者我是否会在不符合规格的情况下使用电量监测计
    • 或者我的设置是否完全错误? 您可以为我的设置(2x L91串联能量器、2m Ω 分流器)配置 gg 文件吗?

    . 感谢您的帮助

    nobodye2e.ti.com/.../HCUV_5F00_2700mV.loge2e.ti.com/.../hcuv_5F00_2700mV.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、没有人。

    我应该先要求它、但您是否校准了硬件保护? 这可以在 bqstudio 的 CALIBRATION 选项卡中完成。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    非常感谢、这解决了我的问题。

    对我来说、这项设置也在"Calibration"选项卡(不仅在数据存储器保护中)中、这有点奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、没有人。

    没问题。 很高兴我能够帮助解决这个问题。

    此致、

    Adrian