This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25968和 BQ25960配置包要求

Guru**** 2813785 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25960, BQSTUDIO, BQ25968

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409831/requirements-of-configuration-package-of-bq25968-and-bq25960

器件型号:BQ25968
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ25960、

工具与软件:

您好、

我选择了 BQ25968和 BQ25960芯片进行产品设计并 使用 BQstudio 工具进行调试、但我缺少相应的配置包。 您能否提供这些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将此幻灯片脱机、然后向我发送一条消息。

    标记为已关闭。

    此致、

    Mike Emanuel