This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:最高外壳温度或结温

Guru**** 2585085 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ41Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409806/bq40z50-r2-max-shell-temperature-or-junction-temperature

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ41Z50、BQ40Z50

工具与软件:

我们将测试产品上 bq40z50r2芯片的温升。 您能否告诉我们此芯片允许的最高外壳温度或结温? 环境温度与芯片温度存在间隙、手册中仅工作环境温度-40到85摄氏度、无法用于判断芯片本身的温度限值。 bq41z50芯片的环境温度也是-40到85摄氏度、但添加了说明:功能环境温度-40到105摄氏度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    功能温度规格是绝对最大值规格。 这意味着、在通电且不会造成潜在损坏的情况下、环境温度不得超过这些限值。 对于 bq40z50、工作温度最大值为85摄氏度、这就是结温。

    此致、

    Adrian