This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS281C30:TPS281C30的 NC 引脚(引脚8)连接上的澄清说明

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS281C30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409320/tps281c30-clarification-on-nc-pin-pin-8-connection-for-tps281c30

器件型号:TPS281C30

工具与软件:

TPS281C30的 NC 引脚(引脚8)连接阐释

 

我目前使用的是 TPS281C30、并注意到数据表和评估板(EVM)之间存在差异。 在数据表中、提到 NC 引脚(引脚8)应保持悬空。 但在评估板上、该引脚会接地。

 

您能否说明在实际应用中应遵循哪种连接? 此外、EVM 中的引脚8是否接地有具体原因?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santhosh:

    根据数据表、这些 NC 引脚没有内部连接、因此将它们悬空或连接到 GND 是可以的、因此没有功能差异。  在 EVM 上、引脚8连接到 IC 接地平面以提高热性能。

    谢谢!

    Patrick