This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:查看 WEBENCH 发送给我们的 TPS55289图。

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409343/tps55289-review-the-tps55289-drawings-sent-to-us-by-webench

器件型号:TPS55289

工具与软件:

尊敬的先生:

我希望检查我的电路。
Q1)根据 WEBENCH 以发送的报告为例。、FB/INT 引脚悬空。
   是否应该有反馈分压电阻器?

WEBENCH 示例 SCH

Q2) 绘制导线上的图案在哪里?

PS)随附 WEBENCH 报告。

e2e.ti.com/.../WBDesign48.pdf

谢谢!

Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    感谢您联系我们。

    1.在 EN 电压低于阈值时将 Renb 更改为200k Ω。

    是否使用 I2C 函数? 确保 SCL 和 SDA 被拉至 VCC。

    3.建议使用 II 型补偿。 在 COMP 引脚中添加一个并联电容器。

    4.建议将电感器改成4.7uH、Isat>8A。

    建议在 SW1和 SW2中添加 RC 缓冲器。 330pF+2 Ω(1206)。

    建议在 Vin 和 Vout 中添加0402 0.1uF 电容。

    7.如果使用 I2C 功能、则无需添加分压电阻器。 您可以选择内部分压器并将 FB 连接到 VCC 作为故障指示灯。 如果您选择外部反馈、您需要分压器电阻器。

    8、设计好原理图后、可以发送给我们审阅。 我将相应地推荐补偿参数。

    此致、

    Mulin