This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502H-Q1:VS = 6V 时 VCAP-VS 的最小值

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502H-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409595/lm74502h-q1-the-minimum-value-of-vcap-vs-when-vs-6v

器件型号:LM74502H-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

当 VS = 6V 时、LM74502H-Q1的 VCAP-VS 的最小值是多少? 它是10.3V 吗?

感谢并期待您的答复。

此致

灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰:

    电荷泵以振荡方式工作。

    是的、最小和最大电压将为10.3V 和13.9V

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    明白了。 感谢您的及时支持~

    BR

    灰色